This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:电感式感应工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600262/ldc1312-inductive-sensing-working

器件型号:LDC1312

您好!

有人能否解释电感式感应背后的物理原理? 电感如何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LDC 器件以谐振频率驱动 LC 电路、从而形成与电感器直径或环路面积成比例的交流磁场。 如果将导电物体带入该磁场附近、则导体表面将形成涡流、进而降低传感器与相反磁场的电感。
    我还想向您介绍我们的应用手册和其他技术文档、这些文档涉及这些问题和其他基本问题。 您可以在以下网页上找到我们的配套资料列表: www.ti.com/.../inductive-sensing-technical-documents.page
    我建议从以下3个应用手册开始:
    LDC1xxx LDC 目标设计- SNOA957 ( www.ti.com/.../snoa957)
    《LDC 器件选择指南》- SNOA954 (www.ti.com/.../snoa954)
    《LDC 传感器设计- SNOA930》(www.ti.com/.../snoa930)
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ,Luke!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但为什么电感随相反磁场而变化? 如果它就像变压器动作、则相反磁场不会改变电感。 它只会更改反射电阻值。 它是否与磁路的磁导率有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adesh 您好!

    这种情况不同于变压器、变压器本质上将能量从初级线圈电感器传输到次级线圈电感器、而这些电感器的绕组值或数量可能不同。 另请注意、当您添加次级电感器并将其关闭时、初级电感将发生变化。

    按照同样的类比、对于 LDC 器件、我们将在电感环路中生成磁场作为初级、但进入该磁场的导电目标不是电感器。 请注意、电感器至少需要2个端子和一个闭环才能使电流流动、因此导体表面本身不会形成电感。 相反、导电物体代表磁场在其表面感应涡流的介质。 这些电流形成闭环路径、进而产生反射回的磁场、并作为互感与初级线圈相互作用。 因此、根据产生磁场的电感器的尺寸和形状、导电表面基本上会形成该线圈的镜像、该线圈的距离约为距离的两倍。 电导率、材料厚度和皮肤深度等参数将影响相互作用的强度。 有关更多信息、请参阅有关电磁感应涡流物理特性的研究论文。 此外、如果您搜索 Eddy 电流、皮肤效应和电感、Wikipedia 是一个很好的起点。

    此致、
    Luke Lapointe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、
    您是否说磁性电路发生变化时电感会发生变化?
    请看、根据我的理解、电感不会依赖于该情况下的涡流幅度、而是完全取决于磁导率的函数。 要更改变压器的初级电感、唯一的方法是更改其磁路。