This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AR1243如何通过串行器/解串器与 TDAx 连接?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606536/awr1243-how-ar1243-is-connected-with-tdax-via-serializer-deserializer

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: TDA2

尊敬的支持团队。

AWR1243没有 I2C 接口 因此、它只有 SPI。

如果 AWR1243将通过串行器/解串器与 TDAxx 连接,则 SPI I/f 可用于来自解串器的 AWR1243控制? 如果没有、ARW1243将如何通过串行器/解串器与 TDAx 连接?

此致

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Koro、
    您说得对、AWR1243只能通过 SPI 接口进行控制。
    在这种情况下、对于串行器/解串器、您可以考虑使用具有 AWR1243的小型 MCU 进行 I2C 至 SPI 转换。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San。

    非常感谢您的回复。
    明白。
    如果客户希望在 TDA3x 和 AWR1243之间使用 FPD-LinkIII,是否可以将 AWR1243 SPI 接口直接连接到 TDA3x?

    此致
    Koro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koro San、您好!
    通常使用 FPD 连接、因为 AWR 器件和处理器彼此远离、无法直接进行 CSI 连接。 如果您的设置也是如此、那么直接连接 SPI 接口也会很困难、因为电缆长度会非常大。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San。

    非常感谢您的回复。
    我认为是这样、我理解您的说法。
    如您所知,我们的 TDAx 支持 RadarSDK,它支持带 TDA2/3x 的 AWR1243。
    如果客户希望将4xAWR1243 (级联)与具有1个 CSI2 I/F 的 TDA3搭配使用 我想知道4xAWR1243将如何与 TDA3x 连接。

    此致
    Koro