This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:原理图审阅

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604755/ddc114-schematic-review

器件型号:DDC114

大家好、这是关于 DDC114的

我在第24页选择了公式、因为我在转换信号切换后收集数据。

我检查了您在第页上建议的公式 23和25。 根据计算结果,我发现如果 Tint >355.125us,我可以以菊花链形式连接更多 DDC。 如果我错了,请更正,如果 Tint >355.125usec,请解释影响。

此致

阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    请查看另一个主题上已提供的答案:

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我选择在 CONV 切换后读取数据,因为我认为我可以通过这种方式缩短集成时间,即当 B 侧转换开始时,我可以读取 A 侧的数据。请建议哪种方法可以帮助我缩短集成时间。 CONV 切换前或 CONV 切换后的读数。

     

    您还建议菊花链 DDC 114s 的数量也取决于我何时收集数据。 因此、请建议何时连接更多 DDC 114s、即如果我在 CONV 切换前读取数据、是否能够连接更多 DDC 114s、或者如果我在 CONV 切换后读取数据、将会更多。

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    正在等待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、


    请原谅延迟。
    如果积分时间较短、则在 CONV 切换后选择读取是可以的。
    除此之外、如果您查看公式、您将看到对于16个器件、在本例中、当您进行读取时无关紧要。
    (您可以看到、对于给定的时钟、数据表示例中提供的数字大约为40-80 DDC114、CLK=4MHz、DCLK=10MHz)。
    如果您对集成时间有疑问、还应考虑您拥有的输入类型(电流)、而不仅仅是您希望以菊花链方式连接在一起的 DDC114数量。

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    但是、如果它们相关、请将它们保留在同一个线程上、如果出现新问题、请仅打开新线程。

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的回复。 我非常感谢你的所有答复。 另一个查询:-

    您能否详细说明输入电流的类型如何决定积分时间? 请提供建议

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    由于 DDC114是电流积分器件、因此有两个因素会适应输入端存在的电流类型:积分时间、Tint 和电容器反馈网络 CF、后者根据范围配置进行设置。 ´s 您在器件规格(请参阅 DDC114 DS 第3页)上看到不同的充电值是基于设置的范围(电容器)。 有关器件运行的更多信息、请参阅 DDC114数据表第9页。

    此致、
    Simon