This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-Q1:精度计算

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604604/tdc1000-q1-accuracy-calculation

器件型号:TDC1000-Q1
主题中讨论的其他器件:TDC1000

尊敬的团队:

您是否有公式来计算 TDC1000的总精度、包括使用的频率、LNA 特性等?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basil、

    对于飞行时间、精度仅由发射频率决定。 内部电路中的任何延迟都可以忽略不计。 其中精度是在测量 START 和 STOP 信号之间时间差的器件中确定的。

    就分辨率而言,公式为:步长=(1/传输频率)*(介质中的声速)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    非常感谢您的澄清。

    此致、
    B