This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:在小面积内运行多个 IWR 器件时如何避免无线电波干扰

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602122/iwr1642-how-to-avoid-the-radio-wave-interferience-if-there-are-several-iwr-devices-operate-in-the-small-area

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

大家好、
请告诉我们、当多个 IWR 器件在小区域运行时、如何避免 Tx 和 Rx 无线电波干扰?

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi San、您好!
    我们正在调查此问题、并将很快就此向您回复。

    谢谢、此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    有几个器件参数可帮助对两个不同的器件或器件内的两个接收器进行解串、以防止干扰:
    a)起始频率的配置可以更改、因为每个器件都有一个起始射频频率和一个频率斜升。 根据应用的不同、如果线性调频脉冲频率斜坡范围小于分配的射频带宽的1/2、则可以让两个器件在不同的射频频带中运行。
    b)在线性调频脉冲设置中、以相同的起始射频频率和相同的频率斜坡运行的器件之间采用二进制相位调制 BPM
    可以设置为每个线性调频脉冲样本的不同 Tx 参数可以从不同的 BPM 值开始。
    c)在单个器件上有多个 Tx 到 Rx 的情况下、可以更改特定的 Tx 输出、以便一次启用一个 Tx、在这种情况下、交替线性调频脉冲可以使用不同的 Tx 输出、 因此每个器件一次仅运行1个 Tx。
    swra553线性调频脉冲参数应用手册讨论了控制这些特性的特定 API。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、当驱动多个器件时、可以使用一个附加参数、即可以选择不同的空闲时间、以便多个器件之间的帧周期不同。 在这种情况下、可能会在短时间内有多个器件在同一频带内进行线性调频脉冲、但由于数字前端输出< 6.25Msps (5MHz BW - 1642)、只要频率差> 5MHz、就不会检测到输出信号重叠。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quintal、
    感谢您的回复。
    我会不断学习并与您交流。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    所有雷达器件都能支持 BPM 吗? 我从一个比较文档中看到、只有 AWR1243支持 BPM、请帮助确认。 非常感谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    是的,TI 目前提供的所有毫米波器件型号都支持 BPM 功能。

    此致、
    Vivek