This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:串扰问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605847/afe5851-crosstalk-issue

器件型号:AFE5851

大家好、

客户询问、

"我们在定制的数字转换器板上使用多个 AFE5851前端进行科学实验。

输入信号具有25欧姆的源阻抗、并连接到 AFE5851芯片的直流耦合(以共模为中心)。 我们在低频区域遇到了高串扰。 当在测量通道9 ("hsADC1c9")时对通道1 ("hsADC1c1")应用10kHz 矩形激励时、会观察到激励幅度为1%时的串扰效应。 如果激励被施加到同一 PCB 内部距离布线的通道、但被施加到另一个 AFE5851芯片("hsADC2c1")、则不会观察到这种效应。 因此、AFE5851外部的串扰效应不太可能导致这种效应。 随附了串扰图

.e2e.ti.com/.../xtalk_5F00_tx.pdf

数据表中未说明有关此方面的任何信息。 这种行为是预期行为、还是我们可能有故障电路导致这种影响? "

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!

    我们已收到您的查询、并将于星期五通过 COB 回复您。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!

    根据数据表第11页的图17、串扰取决于输入信号的频率。
    10kHz 方波包含多个傅里叶理论所示的高频正弦波、因此不是测量串扰的好方法。
    请使用正弦波作为输入信号并分享您的结果。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olu、

    感谢您的回答。

    我将告诉您结果。