This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243上的 MibSPI

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606540/awr1243-mibspi-on-awr1243

器件型号:AWR1243

尊敬的支持团队。

除了正常的 SPI 4信号外、AWR1243的 MibSPI 还包含一个被称为主机 IRQ 的信号。

必须要求此 HostIRQ?

如果不使用 HostIRQ,通信是否有问题?

此致

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Koro、
    主机 IRQ 不是 SPI 接口的直接组成部分,而是一个 GPIO 信号,与 SPI 接口一起用于与外部主机握手。 当 AWR 器件想要与主机通信时、它会使用主机 IRQ 信号向主机指示它有一些用于主机的数据或消息。 由于 AWR 器件是从器件、因此无法通过 SPI 发起通信、因此必须为此目的使用主机 IRQ。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San。
    非常感谢。
    我明白了。
    最棒的地方
    Koro