This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243上的保留信号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606541/awr1243boost-reserved-signals-on-awr1243

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

尊敬的支持团队。

我们的客户确认 AWR1243BOOST 的原理图。

然后、一些保留的信号与外部连接。 (引脚 G13、P4、R3、R4、R5)

当客户设计原理图时,客户需要对这些保留信号进行相同的连接?

此致

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koro San、您好!
    让我尝试指定您所询问的引脚的要求:
    G13:仅供 TI 内部使用。 客户可以将该引脚保持 NC 状态
    P4和 R3:在 AWR1243中不可用。 客户可以保留这些 NC
    R4和 R5:这些只能在测试点上从 TI 方面进行调试。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek-San。

    非常感谢您的回复。

    我明白了。

    此致

    Koro