This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:对于用于测量速度的 LDC1101有一些问题?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605374/ldc1101-some-questions-about-ldc1101-that-was-used-measure-speed

器件型号:LDC1101

尊敬的:

我想使用 LDC1101测量 旋转速度;

但目标速度如此之快,速度达到12000rmin, 而直径仅为1mm;

传感器与目标之间的距离为4mm;

我想问是否可以使用 LDC1101测量旋转速度。  

谢谢!

此致、

王。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供有关旋转物体的更多信息? 它是直径1mm 的完全金属气缸吗? 请注意、LDC1101需要看到具有金属表面和非金属表面的旋转目标(或旋转时金属与传感器接近的差异)、以查看电感差异。 例如、如果旋转物体是钻头或具有金属齿的齿轮、则在旋转时金属与传感器的接近程度会有所不同、这会导致电感发生变化、这可能起作用。 因此、请帮助澄清目标是什么样子、以及其他维度、例如有多少 PCB 空间可用于感应等
    谢谢、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke,

    感谢您的回复。

    旋转物体是铁丝,完全是金属圆柱体 ,长度约为3mm, 目标线性速度约为60m/s

    PCB 可用于感应的空间:5mm * 10mm。

    感应目标之间的距离约为4mm;

    我是否可以获得使用 LDC1101作为检测器件的期望结果?

    此致、