This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找符合给定规格的解决方案。 非常感谢指导。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602277/looking-for-a-solution-for-the-given-specifications-guidance-much-appreciated

主题中讨论的其他器件:LDC1612

我目前是德克萨斯州 A&M 大学的学生。  我正在为我在实验中遇到的问题寻求解决方案。

基本上、我正在寻找一个能够检测大型钢物体是否存在的传感器。

捕获结果是传感器和目标之间的空气间隔最大为2英寸。  

我想、最可能的解决方案是电感式传感器。  但是、我未能找到一个功能强大的传感器。  

规格如下:

  • 传感器和目标之间的空气间隔最大为2英寸。
  • 对传感器技术没有限制-感应、光学、射频等
  • 传感器必须在经常下雨和有灰尘的环境中工作。
  • 可使用6.6VDC 电源为传感器供电。

我非常感谢为我的项目提供解决方案的任何建议/指导。

谢谢!
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、
    电感式感应可很好地检测钢物体以及其他导电表面。 感应范围与电感线圈直径之间存在关系。 对于2英寸感应范围、您可能需要大于2英寸的线圈直径才能获得最佳灵敏度。 有关电感式传感器应用的更多信息、请访问我们的技术配套资料 :www.ti.com/.../inductive-sensing-technical-documents.page
    具体而言、请查看以下应用手册:
    LDC1xxx LDC 目标设计- SNOA957 (www.ti.com/.../snoa957)
    《LDC 器件选择指南》- SNOA954 (www.ti.com/.../snoa954)
    《LDC 传感器设计- SNOA930》(www.ti.com/.../snoa930)
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      LDC1612能否驱动2英寸线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LDC1612不限于线圈的特定直径。 重要的是传感器的 RP 和频率。 您可以使用 LDC 工具电子表格来确定您的特定线圈参数是否位于设计空间内: www.ti.com/.../slyc137
    "螺 旋电感器设计器"选项卡可让您专门检查 LDC161x 或其他 LDC 产品。
    谢谢、
    Luke