This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:关于用于 BLDC 和绝对最大额定值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, DRV5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605829/drv5032-about-using-for-bldc-and-absolute-maximum-rating

器件型号:DRV5032
主题中讨论的其他器件: DRV5013

您好!

 

关于 DRV5032、我的客户提出了一些问题。

它们将用于 BLDC 的位置传感器。

 

(问题)

(1)它们将7V (max)视为绝对最大额定值。

在这种情况下、是否存在任何问题?

 

(2)该器件是否可用于 BLDC 的位置传感器?

(他们的 BLDC 信息)

・10极、3000rpm (最大值)

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    根据数据表、 DRV5032 的最大电源电压为5.5V 7V、因此如果没有某种稳压器、则无法单独使用。

    此外、该器 件的采样率为20Hz、因此用作无刷电机的反馈器件太慢。

    我建议查看 DRV5013 及其应用手册、尤其是 这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

     

    感谢你的答复。

    我理解并将告知您对我的客户的回答。

    关于 DRV5013 (您的建议)、

    根据数据表、带宽(Fsw)为30Hz (典型值)。

    我无法清楚地说明如何将其用于30Hz 的电机(最大3000rpm)。

    请详细说明一下。

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H TAO、

    DRV5013的带宽典型值为30kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

     

    感谢您的回复、很抱歉您忽略了我们的问题。

    我将通知客户。

     

    关于上一个答案、

    DRV5032的最大电源电压为7V。”

    根据数据表,  绝对最大额定值上的最大电源电压为5.5V。

    但实际值为7V (max)。

    我的理解是正确的?

     

    此致、

    Tao2199


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    DRV5032的最大电源为5.5V、因此如果没有稳压器、则无法根据您的原始请求在7V 电源电压下使用。 我对这种混乱表示歉意。