This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:室温下的读数错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604675/lm35-wrong-reading-at-room-temperature

器件型号:LM35

您好!

我们在电路板上使用 LM35温度传感器、但该传感器连接到散热器的一侧、而不是中心。 在某些情况下、LM 35在室温下的测量值为220 - 250mV。 但是、在大多数情况下、室温下的读数为356或321mV。 您是否有任何关于将该部件与散热器配合使用的建议? 我们的散热器与其他3个器件共享、LM35的引脚焊接在板上、如果散热器产生任何影响、则无需接触任何部分。

请告诉我们。

谢谢、

Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    您使用的是哪种封装? 我建议使用 TO-220封装与散热器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    我们使用的是 TO_220_VERT 封装。

    谢谢、
    Priyanka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyanka、

    我建议使用导热油脂来提高传感器和散热器之间的导热性。 使用散热硅脂、接触压力的微小变化可能会导致温度读数发生显著变化。 温度梯度可能非常大、在进行物理布局时、您必须记住这一点。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Kelvin。 我们已经在使用散热硅脂、但在我们的情况下、LM35表面连接到铜散热器的铝部分。 请参阅随附的图片、我们有一个高压 MOSFET、覆盖铜散热器、带有用于螺钉散热器的铝架、LM35连接到铝板边缘的表面。

    这可能不是一种好的安装技术、但了解它对热敏电阻读数的影响会很有趣。  

    谢谢、

    Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyanka、

    我看不到您的附件...