This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP432:对 TI 设计中的远程温度传感器提出问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431, TIDA-01381, TMP468EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605113/tmp432-questions-remote-temperature-sensor-in-ti-design

器件型号:TMP432
主题中讨论的其他器件:TMP431TIDA-01381TMP468EVM

TI 参考设计 TIDA01381第5.1节中使用的是哪种类型的远程传感器? 它是2N3904/3906吗?如何将热量信息传输到 TMP431/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我们的一位应用工程师将很快与您联系。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我与负责 TIDA 的工程师进行了核对、他告诉我这是 PMBT2907晶体管。 远程器件读取晶体管的 VBE 电压以确定温度。 有一个应用手册 sboa173供您参考

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    在 TIDA-01381应用中、远程传感器板是否需要一个热平面来将热源传输到另一侧的晶体管?  

    远程传感器板的 PCB 布局是否可用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感应元件是晶体管。  我假设您是指远程传感器/晶体管。  如果您希望增加从热源到远程传感器的传导、则热平面将有所帮助。

    参考文献:

    sboa173.

    TMP468EVM