This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642接收器灵敏度等级是多少?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605791/awr1642-what-is-awr1642-receiver-sensitivity-level

器件型号:AWR1642

AWR1642接收器的灵敏度水平是多少?

如果我想在 200Hz 带宽内以1kHz/100kHz 偏移测量具有 CW (连续波、10dB SINAD)正弦波的 RX、那么 RX 灵敏度(dBm) AWR1642是多少?

或者、AWR1642 达到其最佳距离检测所需的最小接收器 SNR 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jesse、
    物体检测的 SNR 要求最终取决于检测所使用的算法。 这将是特定于客户的实施、因为这部分代码是由客户实施的。 例如、mmw 演示应用中的 SNR 阈值设置为~14.5dB、但可以使用毫米波演示应用中的"cfarCfg"命令进行更改。

    在设备侧,接收器噪声系数约为16dB。 我注意到您指的是1kHz/100kHz 正弦波输入、请注意、接收器链上有两个可编程内部高通滤波器(HPF)、其最小截止带宽为175Khz 和350kHz。 因此、1kHz 或100kHz 信号将被这些 HPFS 衰减。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     感谢您对 SNR 的解释。

     对于正弦波、我的意思是输入具有1kHz/100kHz 偏移和10dB SINAD 的固定频率77GHz 正弦波。 不输入1kHz/100kHz 的正弦波。 那么、AWR1642的灵敏度水平将是多少(以 dBm 为单位)?

    此致、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jesse、
    在雷达中,我们通常不是指接收器的灵敏度水平,而是指物体检测所需的 SNR。 根据检测算法中设置的阈值、传感器将更敏感或更不敏感。
    我知道、我指的是77Ghz 的1kHz/100kHz 偏移。 如果您将 LO 设置为77Ghz 的固定频率并馈入77Ghz + 1kHz 信号、IF 频率将为1kHz、HPF 将对其进行滤波。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     谢谢。 我现在很清楚。

    Jesse。