This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:CAN 模块上是否有接收多个 ID 数据的方法?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606568/ccs-awr1642-is-there-a-way-to-receive-multiple-id-data-on-a-can-module

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

 解包目录为 ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\drivers\canfd。 如指所示,每次我想接收数据时,我只能设置一个 ID。  我希望能够接收多个 ID 数据,如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anist、您好!
    拥有多个"rxMsgObjectParams"索引可以允许您拥有多个 msg 标识。 我们将就此向您提供更多详细信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我以这种方式解决了问题。