This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01-Q1:LMT01-1 VN 引脚接地

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604792/lmt01-q1-lmt01-1-vn-pin-connection-to-ground

器件型号:LMT01-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT01

显示了该器件的不同配置。

 

VN 引脚直接接地。

 

该配置是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arunava、

    可以将 VN 接地; LMT01数据表的图35中提供了一个示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的回答。
    您能告诉我、与通过电阻器连接 VN 相比、将 VN 接地有哪些优点/缺点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arunava、
    当使用 PNP 晶体管进行电平转换时、使用 VN-GND 连接。 与 NPN 晶体管一起使用时、需要一个电阻器(请参阅图32中的示例)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    该配置是否正常。

    请参阅以下原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    有人在听吗???

    您能否同时告诉我们 10-15个传感器的 LMT01QDQXtQ1脉冲计数代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arunava、

    抱歉、我错过了您的最后一个帖子。 我将在今天晚些时候回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arunava、
    是的、配置看起来正确。 如果您要连接多个传感器、则需要将每个收集器连接到 MCU 上的单独 GPIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提供这些信息。

    我使用的是16 LMT01QDQXtQ1。 要对这些脉冲中的每个脉冲进行计数、需要16个单独的计时器。

    计时器数量受限的应用。 是否有任何方法 可以使用一个计时器对多个 LMT01QDQXtQ1进行计数。

    如果没有、我们必须寻找具有模拟输出的传感器。

    请提供建议。

    此致

    Arunava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arunava、
    如果要将多个 LMT01连接到 MCU 上的单个 GPIO、则可以使用外部多路复用器将 PNP 的集电极侧与外部多路复用器进行多路复用、只要该方案仍然满足采样率要求即可。 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们有足够的 GPIO。

    我的问题是如何使用微控制器内的一个计时器对多个(2-3) LMT01进行计数。

    此致

    Arunava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arunava、

    一个计时器不能同时处理多个传感器。 处理器需要循环使用以循环方式连接到给定计时器的不同传感器。 这将降低每个传感器的采样率。