大家好、我是 David。我购买了一个使用 AFE4403的模块。
我想知道这是否可以测量以下值、而不是使用模块测量 SpO2。
1)任意液体的溶解氧(DO)
2) 2)用户的心率可用于 AFE44XX
AFE44XX 是否可用于其他用途?
还是仅用于测量 SpO2?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Praveen。 感谢您的观看!
[引用 user="Praveen Aroul "]AFE4403 当然可用于心率测量。
使用 AFE4403读取 SpO2值后、是否可以测量心率?
是否有公式可以使用 SpO2值计算心率?
或者、我是否必须读取其他寄存器值才能测量心率?
[引述 user="Praveen Aroul"]关于液体溶解氧测量的应用,您是否指的是荧光法?
哇、实际上我对此没有做太多研究。
我尝试从 AFE4403模块开始、该模块将一个 OSRAM SFH7050与 TM4C123GXL Launchpad 结合使用。
因此、3.3V 电压将应用于 AFE4403。
使用它测量用户的心率后、我尝试进行一个实验来测量液体的 DO。
我不熟悉 AFE4403、因此我不知道"光电二极管"、"不同的滤波器"、"电流电平"等。
那么、仅使用一 个 OSRAM SFH7050不足以使用 荧光方法?
在等待您的回复时、我将阅读上述标准。
您好、 Prabin。
[引用 user="Prabin Yadava">我们没有单独的听声速率寄存器、您仍然需要 LED 或 LED-AMB 阶段。 [/报价]
我明白了。 感谢您指出这一点。
[引用 user="Prabin Yadav]]一种简单的方法是计算给定时间内的峰值数以确定心率。
[/报价]
在结束发言之前,我想再问一件事。
在阅读您的答案和常见问题解答页面时、我想问您有关"峰值"计数的问题。
[报价]加电后、内部寄存器必须初始化为默认值。 此初始化可以通过以下两种方式之一来完成:
通过在 RESET 引脚上应用一个低电平脉冲来实现的、或者
[/报价]
例如、这就是应用硬件复位后寄存器的初始化方式。
{LED2STC、0x0820}、 {LED2ENDC、0x0f9e}、 {LED2LEDSTC、 0x07d0}、 {LED2LEDENDC、0x0f9f}、 {ALED2STC、0x0050}、 {ALED2ENDC、0x07ce}、 {LED1STC、0xc350}、 {LED1ENDC、 0xc350}、 {LED1LEDSTC、0xc350}、 {LED1LEDENDC、0xc350}、 {ALED1STC、0x0ff0}、 {ALED1ENDC、0x176e}、 {LED2CONVST、 0x1775}、 {LED2CONVEND、0x1f3f}、 {ALED2CONVST、0x1f45}、 {ALED2CONVEND、0x270f}、 {LED1CONVST、0x2715}、 {LED1CONVEND、 0x2edf}、 {ALED1CONVST、0x2EE5}、 {ALED1CONVEND、0x36af}、 {ADCRSTCT0、0x1770}、 {ADCRSTENDCT0、0x1774}、 {ADCRSTCT1、 0x1f40}、 {ADCRSTENDCT1、0x1f44}、 {ADCRSTSTCT2、0x2710}、 {ADCRSTENDCT2、0x2714}、 {ADCRSTSTCT3、0x2EE0}、 {ADCRSTENDCT3、 0x2ee4}、 {PRPCOUNT、0x09c3f}、 {CONTROL1、0x0107}、 {TIAGAIN、0x8006}、 {TIA_AMB_GAIN、0x06}、 {LEDCNTRL、 0x11414}、 {CONTROL2、0x20000}、
//已注释 Control3寄存器
//{CONTROL3、0x08000}
然后、我读取6个寄存器值:LED2VAL、 ALED2VAL、 LED1VAL、 ALED1VAL、 LED2-ALED2VAL 和 LED1-ALED1VAL。
您是否通过在固件中应用峰值检测算法代码来搜索 LED2-ALED2VAL 和 LED1-ALED1VAL 值(或其他寄存器值)的峰值?
[引用 user="Prabin Yadav"]您仍然需要 LED 或 LED-AMB 阶段。
此外、术语"相位"是否也意味着峰值?