This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:AFE4403EVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606065/afe4403evm-afe4403evm

器件型号:AFE4403EVM

您好!

我能够使用 AFE4403EVM 捕获一些数据、但 我无法获得干净的信号、我获得的信号很嘈杂。 我知道它与 LED 电流和放大 器增益有关。 有什么建议吗? 或者可能有人在获得清晰的信号之前使用过它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    请提供您能够使用 AFE4403EVM 捕获的 PPG 信号波形、以帮助调试问题。
    您是否使用默认寄存器设置?

    噪声信号最常见的问题之一是耦合到信号中的电力线噪声。 如果是这种情况、您可能需要使用电池电源运行 PC。

    此外、您可能还希望通过在传感器周围放置黑色胶带来提供接地隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、我正在运行默认设置。

    这是我在 传感器连接 到手腕时得到的信号、我尝试使用电池电源、我得到了同样的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    对您的波形发表一些评论、
    1) 1)您可以在 GUI 中启用陷波滤波器以过滤50/60Hz。
    2) 2)不是查看 LED 相位、而是查看 LED-AMB 相位数据。 您可以使用每个图解的下拉菜单进行更改。
    3) 3)尝试先在手指上获取信号以验证设置。
    4) 4)手腕请多找几个人。

    此致、
    Prabin