This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:原理图审阅

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604291/ddc114-schematic-review

器件型号:DDC114

您好!

我们在产品中使用 DDC114进行测量。

 

我们已经级联了4号

 

请确认8号可以级联、因为我们必须连接2x16光电二极管进行测量。 随附原理图以供查看

此致

Atul Bhakaye2e.ti.com/.../MAGX_2D00_PHOTOMETER_2D00_R0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    1) 1)根据您是要使用连续模式(并在 CONV 信号切换之前或之后捕获数据)还是非连续模式、您必须使用不同的方法来计算所需的时序。
    如果您已经知道积分时间(Tint)和数据时钟(DCLK)频率、则可以计算以菊花链形式连接在一起的最大 DDC114数量。 此信息显示在 DDC114数据表方程式(第23-25页)上。 如果您使用公式计算的数字大于16、则您将知道16应该起作用。

    2) 2)要查看原理图、我必须联系系统工程师进行验证。 从我的角度看,没有什么是普通的,但我无论如何都要检查一下。



    希望这能有所帮助。

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复、Simon。
    还有一个问题:我有一个关于可以级联连接的 DDC114 IC 的数量的问题。 我在数据表的第24页看到了公式。 如果我的积分时间超过331.125usec、该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    刚刚收到我们的系统工程师关于第一个帖子的回复。  

    原理图在大多数情况下看起来不错。 您可以考虑检查的一些小事项:

    1.在 U10 (链中的第一个器件)上,DIN 和 DIN/连接到两个上拉电阻,其电压似乎为5V。 尽管有电阻分压器、因此可以随意设置任何电压、但 DVDD 通常设置为3V。 您为什么选择像这个这样的5V 电源分压器解决方案? 我们只是想知道这是不是被忽视的、所以您可以考虑一下。

    由于 DIN、DIN/是互补输入、因此预期一个电阻器为上电阻器、另一个电阻器为下电阻器。

    在布局级别、可能需要为 CONV 和 CLK 线路保持相同的长度、以便基准同时受到所有转换器的影响、并且其中一个转换器不会一个接一个地受到影响。

    此外、关于 可以串联连接的 DDC114数量、当然存在时序问题(您是否可以足够快地将数据输出)、这取决于采样率。 这是您可以使用上述公式进行计算的结果。 此外,所有这些 DDC 并行连接至同一个基准可能不会产生最佳性能,但我认为应该是好的。 您可以尝试不同的策略、例如参考的星型连接、或者连接到所有这些策略的更宽的平面、等等…  
    总之,您建议的解决方案似乎可行,如果出现一些性能下降(对于这些通道数而言,这种情况不太可能发生,通道数较高的设备会出现更多问题,因为大于64个通道),请尝试其它方法。  

     

    关于您的最后一个问题、如果 Tint > 355.125us、请使用第24页上的公式、而不是使用第23页上的方案、甚至是第25页上的方案来计算时间。
    换言之、您是如何选择第23页中的公式而不是其他公式的?

    希望这能让事情更加清楚。

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、感谢您的大力支持。 关于最后一点:-
    我在第24页选择了公式、因为我在转换信号切换后收集数据。
    我检查了您在第页上建议的公式 23和25。 根据计算结果,我发现如果 Tint >355.125us,我可以以菊花链形式连接更多 DDC。 如果我错了,请更正,如果 Tint >355.125usec,请解释影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    是的、您答对了!
    菊花链 DDC114的数量将取决于您收集数据的精确时刻(CONV 切换前后)和数据速率。
    根据数据表、对于更长的积分时间、在 CONV 再次切换之前检索数据是合理的、因为如果 Tint 足够大、则在边沿再次上升之前将有足够的时间。
    您是否有任何理由选择其他方案-"After CONV Tog"(在 CONV 切换后)?
    我只是想知道 、如果集成时间足够大、能够容纳要读取的所有数据、那么最好使用"CONV 切换前"方案。  

    此致
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    我将关闭此主题、因为我已在 您打开的另一个主题中回答了您的问题。

    此致、

    Simon