This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:为什么 REV A 板的天线传输功率低于 REV E1板

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606010/awr1642boost-why-the-antenna-transmission-power-of-the-rev-a-board-is-lower-than-the-rev-e1-board

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

    根据我的测量结果、REV A 板的天线传输功率大约比 REV E1板低10dB、刷写的 MMW 演示程序完全相同。  我仍在使用 SDK 0.8。 没关系吗? 我看到在新的 REV A 板上 添加了两个温度传感器。 是因为我没有正确配置这些传感器吗?

   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    这两个版本之间的性能不应存在任何重大差异、因为从射频和 AWR 器件的角度来看、设计是完全相同的。 SDK 0.8可在两个电路板上运行。
    您能否解释一下您是如何测量发射功率的?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    在消声室测试期间、我注意到当我使用新的 REV A 评估板时、同一测试目标(角度反射器)的检测峰值要低得多。雷达和测试目标的位置相同。 因此、我在频谱分析仪上执行了一个开气喇叭测试、我注意到发射功率几乎降低了10dB。 您能告诉我 REV A 板上使用的 AWR1642芯片的 ROM 固件更新吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    AWR1642器件在电路板的两个版本上完全相同。 您是否在两个发送器上看到相同的行为? 我想知道在该特定电路板上是否会出现轻微的焊接问题、这可能会导致这种变化。
    需要记住的一点是、方向也可能会受到一些影响。 如果雷达器件与仰角图中的物体之间存在角度、则在10度倾斜时、天线增益将降低约3dB。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

           感谢您的回复。 你是对的。 我针对垂直方向进行了粗雷达传输功率模式测量。 我注意到 REV A 电路板的传输功率偏移了大约15度、但总传输功率几乎相同。 因此、我需要翻转 REV A 板15度以获得类似的 REV E 信号。下图显示了雷达传输功率波形:  

        此致、