This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:级联操作- SPI 接口接线

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605506/awr1243-cascaded-operation---spi-interface-wiring

器件型号:AWR1243

如果我们在级联模式下使用多个 AWR1243 IC、我们是否可以使用一条 SPI 总线选择性地将 CS 引脚置为有效、从而按顺序对所有 AWR1243 IC 进行寻址? 也就是说、所有 AWR1243 IC 是否可以共享来自微控制器的相同 CLK、MOSI 信号线路和逻辑-或它们的 Host_Intr 线路一起进入微控制器、并将它们的 MISO 线路复用? 我们正在尝试尽可能减少微控制器和 AWR1243 IC 之间的导线数量。

谢谢你。

毫米波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可以共享 CLK 和 MOSI 线路,前提是主机能够同时驱动所有这些线路,并且不存在信号完整性问题。 对于 Host_INTR、您必须为每个 AWR1243器件使用单独的线路、因为该信号是异步的、因此您不知道何时选择多路复用器。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释 HOST_INTR 是异步的。 请让我澄清我的问题--是否有任何情况下 AWR1243会在主机不首先向其发送命令的情况下切换其 HOST_INTR 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可能会发生异步事件、AWR1243会将 HOST_INTR 置为有效。 例如,如果将设备配置为某些定期监控报告,则 AWR 设备会定期使用 host_intr 来指示这一点。 如果没有来自主机的任何 SPI 命令、也可能会出现一些错误状态指示。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek 的解释。

    您能否解释一下主机如何配置和处理来自 HOST_INTR 的这些异步事件、或让我转到 AWR1243用户手册/编程人员指南的相关章节?

    再次感谢、

    毫米波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望 您已从 http://www.ti.com/tool/mmwave-dfp 安装了器件固件包(DFP)

    安装后、您可以参考 ti\examples\mmwavelink_example 文件夹中的示例应用程序。 此外、您还可以参阅 mmwavelink 编程人员指南 \ti\contin\mmwavelink\docs\doxygen\mmwavelink_programrs_guide.html

    具体而言、您可以参阅主页中的"移植指南"部分。

    此致、

    Kaushal