This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:是否有方法控制传输功率?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605951/awr1642boost-is-there-a-way-to-control-the-transmission-power

器件型号:AWR1642BOOST

标题是、是否有方法控制天线的传输功率? 传输功率始终是固定的。 "TX 天线的 Tx 输出功率回退代码"配置的用途是什么? 它与"contModeCfg"中的"txOutPower"配置有何区别? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    "TX 输出功率回退代码"可用于降低 TX 输出功率。 值"0"对应最大输出功率、任何整数值都会将 TX 功率降低这么多 dB。 例如、值"5"会将 TX 输出功率降低5dB。 您可以将 TX 功率降低多达24dB,步长为1dB。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    是否有任何方法可以提高传输功率? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    从器件的角度来看、通过将 TX 输出功率设置回"0"、可获得最高的发射功率。
    此外、您还可以通过使用增益更高的天线来增加发射功率。

    此致、
    Vivek