This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:SDK 中的捕获演示

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606188/awr1642boost-capture-demo-in-sdk

器件型号:AWR1642BOOST

你(们)好

我想使用毫米波 SDK 中的捕获演示来捕获线性调频脉冲的 ADC 数据。

我选择了演示配置3、然后按照 MMWAVE_SDK_USER_guide 中的过程进行操作。

 我在 CCS 表达式窗口中观察了 gFrameAddress[]、并注意到 gFrameAddress[1:255]中的值仍然为0x00、如下图所示。

请指导我如何 捕获真实的线性调频脉冲数据。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、
    gFrameAddress 变量中的第一个元素具有存储数据的起始地址,在本例中为其536870912。 您需要在存储器浏览器中转到此地址、然后根据数据大小从起始地址复制字节数。 在默认情况下、数据大小为0x20000

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_data.datHiVivek

    感谢您的回复。

    是的、我遵循了用户指南中的存储器保存过程、但我保存的数据文件除第1行之外都是零。

    这是我的数据文件。