This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:防水/空气密感应材料

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606306/tmp007-material-for-watertight-airtight-sensing

器件型号:TMP007

您好!

我目前正在使用 TMP007并尝试检测水容器的温度。 对于此应用、电子产品必须保持密封/防水。 也就是说、TMP007是否能够获得准确的读数、并将其集成到气密/防水系统中?

如果不是、还有哪些非接触式解决方案可以进行气密/防水?

谢谢、

James Popenhagen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    IR 常见问题解答中包含有关材料的注释。 请参阅 Edmunds Optics 提供的红外光学器件。 热成像中使用的材料适用于 TMP007。
    www.edmundoptics.com/.../

    谢谢、