This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:TDC7201测得的每秒最大值

Guru**** 2603865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606193/tdc7201-maximum-measurement-per-second-by-tdc7201

器件型号:TDC7201

大家好、

       我想知道在模式1下开始下一次测量之前所需的最短时间周期。 我是说、如果使用最大 SPI 时钟(25MHz)、则该器件可处理的最大事件数。

我在软件中看到最小触发刷新率为100ms。 这是否意味着,它最多可以处理每秒10次的测量??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量频率由飞行时间的长度以及校准和从寄存器读取测量数据所需的时间决定。 在采用25MHz SCLK 的模式1中、校准和寄存器读取大约为3-4us。 添加预期飞行时间、这是完整测量周期所需的总时间。 之后可以立即开始一个新周期。

    由于 USB 与 GUI 软件通信的限制、GUI 显示的最小触发刷新时间仅为100ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Scott 的回复。

    我想补充一点... 除了寄存器读数大约(32*3) 96个周期。 开始测量需要16个周期。 即使我的飞行时间大约为12ns、总时间也不应超过6us  即使在添加了两个脉冲宽度之后、也可以每秒处理166 K 个事件。

    但是、我很难得到这个数字、甚至没有接近 每秒100个事件。

    我刚才发布的目的是确保如果我尝试实现不太可能的目标。

    对于100ms 的刷新率、我认为可以通过更高速率来提高刷新率、这是可以很好地实现的。

    请确认是否有人试图获取该汇率