This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST EVM 未能正常工作。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605760/iwr1443boost-iwr1443boost-evm-didn-t-work-correctly

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、香榭丽舍

我们无法正确运行 IWR14xx 演示。

环境:windows 10.

我们成功在 Uniflash 上刷写。

我们的过程(Uniflash)

加载:xwr14xx_mmw_demo_mss.bin

显示屏

[成功]程序加载已成功完成

我认为这似乎是成功的。

我们的问题出现在毫米波演示可视化工具上

运行:mmWave Demo Visualizer

按"将配置发送到毫米波器件"


出现"Error:incorrect config reported by target。 提示:更改配置并重试"

然后、器件无法正常工作。

您是否有修复程序运行的想法?

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在使用 Uniflash 刷写二进制文件期间、您是否同时选择了"mmWave_SDK_ \firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin"和" mmWave_sdk_ \packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\xwr14xx_mmw_demo_MSS.bin"文件?
    radarss.bin 和 xwr14xx_mmw_demo_mss.bin 文件都需要刷新。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关更多详细信息、请参阅 SDK 用户指南中的第4.1节
    ( software-dl.ti.com/.../mmwave_sdk_user_guide.pdf)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的信息。

    我们在刷写两个文件时修复了此错误。 但是、图解不起作用。

    我会将这张细节图发送给您。

    此致、

    Kz777