This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:测量高度线几何形状的容器的水平度。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603643/iwr1443-measuring-leveling-of-a-container-with-a-geometrical-shape-of-height-line

器件型号:IWR1443

您好!

我的客户向我提出 以下问题。

如果可以测量固体材料容器的水平度、当将容器泵出时、容器的高度线内会形成几何形状(锥形变 小)。

您能否告知毫米波技术是否适用于此类具有此类材料的容器测量应用? 可能的解决方案。

请务必注意、当容器充满时、灰尘开始上升。

感谢您的帮助、
提前感谢。

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    尝试更好地了解应用要求。
    需要测量容器中的固体(填充)水平。
    表面的水平会在表面的不同点发生变化。
    材料的形状将为"锥形"、因为它正在被清空
    在排空过程中担心灰尘。
    上述假设是否正确。

    工业毫米波器件可用于液位测量。 如果预计表面不均匀、则必须在表面的各个点进行测量以确定整体水平。
    与所需表面的反射相比、不断上升的灰尘可能会形成较弱的反射、这有助于消除误读。

    请注意、反射强度取决于材料的 RCS 值、因此可以稍微研究感兴趣材料的反射、以确定感兴趣的模式。

    如果您从 IWR1443BOOST 开始、您应该可以开始实验材料中的反射数据、并更好地了解如何定制器件配置以进行检测。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaivhav、

    非常感谢您的详细解释,我建议客户先尝试使用 IWR1443BOOST。
    您是否有任何建议可以针对此类应用程序进行更优化,以便我可以指导客户?
    提前感谢。

    此致、
    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记提到您的假设是正确的。
    其中一个例外情况是、在填充过程中会发生灰尘。

    谢谢、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    请尝试 使用毫米波传感估算 器工具进行线性调频脉冲配置。 根据距离和距离分辨率的感应需求、它将提供要在器件中编程的参数。

    有关液体液位感应应用的示例,请查看以下 TI-Design

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢