This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:无法连接到计算机。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604570/ldc1612evm-not-able-to-connect-to-computer

器件型号:LDC1612EVM

您好、

因此、下载现场推荐的软件(感应解决方案 EVM GUI 工具 v1.9.2 (修订版 C))后、我将 LDC1612EVM 连接到计算机并加载 GUI。 它未连接。 我想知道是否有人冷酷地帮助我解决这个问题。 谢谢。  

此致、

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    我认为这是重复的线程。 您是否能够验证 EVM 上的绿色 LED 是否亮起? EVM 应在 Windows 设备管理器中以"evm"的名称显示为 COM 端口设备、您是否能够检查您的机器上是否确实如此?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varn、

    很抱歉、只是想制作一个单独的线程。 EVM 上的 LED 指示灯亮起、但当我在设备管理器上查看我的计算机端口时、器件不会显示。

    谢谢、

    Karim。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varn、

    对我现在应该做什么有什么想法?

    Karim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仍然未连接。

    Karim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    有什么关于观看的想法、我应该怎么做?

    Karim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    当您将 EVM 连接到计算机时、窗口是否显示器件连接的任何迹象? 当硬件或驱动程序出现问题时、Windows 通常会提示"无法识别的 USB 设备"。
    您可以使用设备管理器中的"扫描硬件更改"选项强制窗口查找设备。

    您是否尝试在计算机上使用其他 USB 端口? 您使用的是哪个版本的 Windows?

    如果您插入 EVM 后 Windows 无法检测到任何新硬件、并且 EVM 不会在设备管理器的 COM 端口下显示。 您收到的 EVM 很可能已损坏。 您可以联系网上商店客户支持以请求更换设备? 您可以通过以下表格联系网上商店支持团队: store.ti.com/contactus.aspx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varn、

    它出现、但显示设备驱动程序软件未安装。

    Karim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varn、

    它只是连接了。 感谢你的帮助。

    Karim