你(们)好
我想使用方位角静态 热图来估算所有 RX 天线的目标反射无线电相位、这样我就可以使用相位差来计算更精确的目标到达角。 但我看一下演示文档、 它只是显示以下信息、但我不知道每个范围和虚拟天线的复杂信息序列。 例如、我使用 AWR1642 SRR 配置文件、我从 TLV 元件获取的这些热图的长度为8192字节、因此如果距离 FFT 大小为256、则表示虚拟天线的数量为8。 我的问题是:
(1)热图的数据序列为 R1[0]、R2[0]、R3[0]、R4[0]、R1[1]、R2[1]…… R1[255]、R2[255]、R3[255]、R4[255]、VR1[0]、...... ? 或其他格式?
(2)我得到的热图是4096个复杂信息、0~2047复杂数据有值、但2048 ~4095全为零、这是正确的吗?
(3)如果我想获取距离门指数为100的目标、这是否意味着我可以从 R1的复数[100* 4]、R2的复数[100*4+1]获取的每个天线的相位?
(4)我能否使用每个天线的不同相位来获取 ASIN (DeltaPhasy* Landa/(2 * pi&d))的目标到达角模式?
方位角静态热图
类型:(MMWDEMO_OUTPUT_MSG_Azimut_STATIC_HEAT_MAP)
长度:(距离 FFT 大小) x (虚拟天线数)( cmplx16ImRe_t 大小)