This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:AWR1243、AWR1443、AWR1642、IWR1443和 IWR1642组成

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1443, AWR1642, IWR1443, AWR1243, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602087/iwr1642-awr1243-awr1443-awr1642-iwr1443-and-iwr1642-quesions

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件: AWR1443AWR1642IWR1443AWR1243AWR1642BOOSTIWR1443BOOST

大家好、

客户希望详细了解 AWR1243、AWR1443、AWR1642、IWR1443和 IWR1642的信息。

Q1:他想知道这些 器件的检测距离、视场、检测目标的类型和尺寸。

此 GUI 能否计算以下 参数:    

或者  ?

问题2:如果客户购买 EVM 板并使用 EVM 板检测物体、则客户 是否仅在使用 PC 时下载与 Attach 类似的"windows installer"软件? 客户是否 需要其他硬件设备?

我想验证这一点。


 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    感应估算器根据您尝试检测的物体类型、很好地了解检测范围。 物体类型使用其 RCS 值(雷达截面)进行识别、该值基本上表示物体反射回射频信号的能力。
    视场由天线设计决定。 AWR1642 EVM 上的天线在+-35度处具有3dB 衰减点。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢您的回复。
    问题1:对于物体的类型、您是否会对此进行详细解释?

    Q2:对于视场、AWR1243、AWR1443、IWR1443和 IWR1642呢?

    Q3:如果客户购买 EVM 板并使用 EVM 板检测物体、则客户是否仅在使用 PC 时下载与 Attach 类似的"windows installer"软件? 客户是否需要其他硬件设备?
    我想验证这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    请在下面查找我的回复:
    Q1:"物体类型"基本上是物体的 RCS。 这取决于物体的材料、物体的大小等因素 您了解有关 RCS 的更多信息,可以参阅以下 Wikipedia 文章: en.wikipedia.org/.../Radar_cross-section

    Q2:AWR1243、AWR1443、IWR1443和 IWR1642 EVM 也具有类似的角度 FoV。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是否会详细解释 FoV 与天线设计之间的关系?

    您会回答我的第三季度吗? "如果客户购买 EVM 板并使用 EVM 板检测物体、则客户是否仅在使用 PC 时下载与 Attach 类似的"windows installer"软件?

     客户是否需要下载"毫米波 SDK 调试/编译工具(请参阅完整列表的版本说明)"软件?

    客户是否需要其他硬件设备?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    每个天线设计都有一个辐射图、用于决定不同角度的天线增益。 您可以参阅 EVM 用户指南(www.ti.com/.../swru508a.pdf)中的 AWR1642BOOST 板上的天线模式。

    关于 Q3、如果您使用的是单芯片雷达解决方案(AWR1443、IWR1443、AWR1642、IWR1642)、则可以安装 Windows 安装程序、并按照用户指南中的毫米波演示指导线查看检测到的物体、距离等

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我碰巧遇到了这个线程。 我读过 RCS、但未能找到(Google、即) RCS 对于收获谷物(例如小麦、大豆、油菜等)的值。 我的广泛问题是、您是否认为毫米波产品可用于检测储罐中的收获谷物水平? 不需要极高的精度、即使几厘米也足够好。 我希望您能在订购评估单元进行测试之前回答这个问题。
    提前感谢您的回答。
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、
    我们没有尝试过这种精确的方案,但如果距离不大,雷达就可以检测谷物。 在短距离(几米)下、也可以检测到不良的 RCS 物体。 您可以轻松获得~5cm 的分辨率。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    感谢您的快速回复。 储罐中的谷物是相当稳定的质量、因为那里有大量的颗粒、只是 RCS 值会很低、因为没有金属。 我还有几个问题、如果您能提供以下方面的信息、我将不胜感激:
    1.您是否认为(在您看来、您对这种类型的材料没有任何经验)将液箱液位感应固件加载到平台中的 IWR1443Boost 评估模块是测试此潜在应用的测量结果的最佳方法?
    2.您是否知道评估板上天线的方向? 我希望聚焦非常窄的天线能够在 RCS 值较低的情况下提供更好的距离测量。 这是正确的假设吗? 在贴片天线上、您能获得10度或更低的温度吗?
    3.您认为使用更好的天线可以实现5米的距离吗? 在较长的距离上、精度甚至可能更低、例如15cm。
    4.我听说过 TI 的一篇演讲、其中一篇演讲说灰尘不会影响器件测量距离的能力-这是正确的吗?
    5.我还听说设备通过玻璃工作吗? 玻璃是否会降低测量能力、如果是、会以什么方式降低测量能力? 我要求的原因是、我希望使用防尘外壳来容纳整个封装。 谷物灰尘可能具有爆炸性、因此电子设备需要位于外部或密封外壳中。
    再次感谢您的支持。
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    请在下面查找我对您的问题的答复:

    1) 1)由于您正在寻找几 cm 的精度、因此您可以使用开箱即用的 MMW 演示应用、您可能不需要液箱液位传感应用、因为该示例针对的是一种微镜仪表精度。 MMW 演示应用程序是 SDK 包的一部分

    2) 2) EVM 上的天线方向不是很强、它们具有视角或大于60度。 但是、仅当您的目标 距离非常远时、才需要高定向天线。 使用 EVM 上提供的天线可以实现几十米的距离。

    3) 3)如上所述、使用 EVM 上的默认天线可以实现5m 的距离、因此您可能不需要特殊天线。

    4) 4)没错、即使在有灰尘或雾的情况下、雷达也可以执行测量。 这是雷达与基于摄像头的传感器等其他技术相比的优势。  

    5) 5)由于玻璃、信号功率可能会有一些衰减。 这可能会缩短最大测量距离。 确切的衰减水平取决于玻璃结构的类型。 我建议您使用计划使用的外壳来试用 EVM、并实际观察测量结果。

     

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您提供的信息 Vivek。 我知道我在询问问题时没有打开新的主题、但从我的角度来看、您可以关闭该主题。 我将订购评估套件并获取一些实际测量值、以查看它是否符合我的要求。 我将告诉您结果。 直接或通过此论坛联系您的最佳方式是什么?

    再次感谢您的所有帮助。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、
    您可以发布新帖子、以防您需要与我们联系或提出进一步的疑问。

    此致、
    Vivek