This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:如何构建 opt9221固件并生成 TI/TPS 文件。

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604926/opt8241-cdk-evm-how-to-build-opt9221-firmware-and-make-the-tie-tps-file

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

你(们)好

我想使用有关 opt8241-CDK-EVM 的芯片组解决方案来设计产品。 我对此解决方案有一些疑问。 它将影响我的产品的稳定性。

问题1.

TI 仅提供 opt9221的 tie/TPS 文件、但这些文档不包括如何构建此文件以及 此文件的格式。 您能否 提供一些相关信息?


问题2.

我想对 cy7c68052进行编程。 源代码是否在 GitHub 中正常工作? 如果不能为我提供信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1的答案:

    OPT9221是专为与 OPT8241配合使用而设计的应用特定处理器、因此我们不会为此固件提供任何源代码。

    Q2的答案:

    FX2设备固件是闭合源代码、但我们确实提供了"简化"示例源代码 、可在此处获取