This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:可在 EVM GUI 上#39;t 写入低级配置中的寄存器

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604624/afe4490spo2evm-can-t-write-to-registers-in-low-level-configuration-on-evm-gui

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490AFE4400

我有一个 AFE4490 EVM。 电路板顶部检查了 AFE4490、我可以在芯片本身上看到 AFE 4490。  

我下载了 AFE44x0SPO2EVM GUI (版本2.0)、固件版本为1.4。 我尝试了"检查 GUI 更新"按钮、但它显示我是最新的。  

我已尝试"Device Reset"按钮。 无骰子。

问题是、"设备配置"下的"全局设置"选项卡会自动将我的设备 ID 显示为 AFE4400、而不是 AFE4490。

我认为这会阻止我访问 I-V 放大器和电流消除 DAC 下拉菜单。 我有一个内置的板、我想对 LED 样本求平均值、因此我尝试对 EVM 板上的相同器件进行仿真。 为此、我将脉冲重复频率设置为4ms、并尝试对16个样本求平均值。 为此、我需要更改 CONTROL1寄存器中的8个位、但在我的低级配置中它们是灰色的。 我尝试键入"100001111"并按"Write Register"按钮、但它不会写入电路板(1111相当于16-1个样本、数据表显示我应该使用的格式)。 AFE4400的数据表中没有"平均样本数"部分、因此我认为器件 ID 为 AFE4400而不是 AFE4490、这就是我无法写入 EVM 的原因。  

任何人都知道如何将我的器件 ID 更改为 AFE4490、或者如何让我能够更改 GUI 的灰度输出选项(平均值寄存器或 amb 放大?)。  


提前感谢。 相关屏幕截图如下。

Morris


希望访问这些下拉菜单。  


器件 ID 设置为 AFE4400、而不是 AFE4490。

无法写入8个位、我需要更改为平均采样。 当我更改为250Hz (~4ms)时、PRPCOUNT 希望自动更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morris、

    您可以将 EVM 的固件更新为 AFE4490的固件。
    用户指南的第6节"基于 USB 的固件升级"中介绍了更新过程。

    对于剩余的问题、让我检查并返回给您。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morris、

    以下是答案。
    1) 1)仅当使用"Common_STG2_EN"复选框启用第二级增益时、才启用环境 DAC 设置。
    2) 2)如果要平均16个采样、必须向 NUMAV 写入15 (即0x1E <7:0>)、为此、必须使用 GUI 将271 (0x10F)写入0x1E 寄存器。 看起来您是用二进制编写寄存器内容的、但 GUI 需要用十进制编写。 在给定的文本字段中写入271。

    此致、
    Prabin