This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:OOB 线性调频脉冲数和 RangeFFT-size

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604889/awr1642boost-oob-number-of-chirps-and-rangefft-size

器件型号:AWR1642BOOST

各位专家:
您能告诉我 OOB 和 RangeFFT-size 的线性调频脉冲数吗?

谢谢你。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugawara San、您好!
    OOB 的配置文件是根据毫米波演示可视化工具 GUI 上提供的用户输入生成的、其中包括线性调频脉冲数和样本数等
    SDK 中提供了一个配置文件配置文件,该文件名为"profile_2d.cfg",具有以下配置
    ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 256 5500 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
    帧配置0 1 32 0 100 1 0

    在这里、您可以看到帧配置有一个循环2线性调频脉冲(线性调频脉冲0、线性调频脉冲1)循环32次。 因此、一帧中总共有64个线性调频脉冲。 每个线性调频脉冲的样本数为256 (您可以在 profileCfg 命令中看到)、因此距离 FFT 将为256点。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    非常感谢您的友好支持。
    这对您有很大帮助
    此致、
    Hitoshi Sugawara