This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tmp102:是否有 Verilog 行为模型?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600991/tmp102-is-there-verilog-behavior-model

器件型号:TMP102

 tmp102是否有 Verilog 行为模型、可用于 Verilog 仿真。 该模型应具有 SMBus 接口、并可通过 SMBus 接口承受温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    我们仅为产品提供 IBIS 模型。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 tmp102 Verilog 行为模型对于功能验证很重要、但作为一家大型公司、TI 却没有这种模型。 :(  

     我自己创建了 Verilog 行为模型。