This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:代码正常刻录但无法正常工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604498/opt3001-code-is-burning-properly-but-not-working

器件型号:OPT3001
Thread 中讨论的其他器件: CC3200
您好!
我正在研发一个天气监控系统、其中包括 OPT3001、同时在我的 cc3200定制板中使用 I2C 协议连接 OPT3001。 我能够连接到器件 CC3200、但无法从中读取数据。 在使用示波器时、我观察到 I2C SCL (时钟)会在数据连续传输的情况下进入空闲状态。
任何帮助都是值得赞赏的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Laxmi,

    您能否确认 I2C 线路上是否有上拉电阻器?

    总线必须由一个生成串行时钟(SCL)的主器件控制、控制总线
    并生成启动和停止条件。 为了寻址一个特定的器件、主器件启动一个启动
    条件、方法是在 SCL 为高电平时将数据信号线(SDA)从高逻辑电平拉至低逻辑电平。
    您是否看到此 CC3200中的主器件提供启动条件并驱动时钟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉克斯米,

    您能否与我们分享您连接设备的方式? 您还能与我们分享波形吗? (SCL&SDA)、可帮助我们调查问题。

    提前感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上拉电阻器工作正常!