This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:刻录固件后剩余多少可用 SPI 闪存空间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642, AWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605078/awr1642-how-many-free-spi-flash-space-left-after-burning-the-firmware

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1443AWR1243

您好!

现在、我们使用 Uniflash 在 SPI 上烧录雷达芯片的固件。 AWR1642 bin 文件的大小是否是固件占用的总 SPI 闪存? 还是 Uniflash 会添加一些头文件、以便大小大于 bin 文件? 如果是、添加了多少个字节?

AWR1443呢? 因为我们需要将两个 bin 文件刻录到 SPI 闪存? 烧录这两个 bin 文件后剩余多少个可用 SPI 闪存空间?

客户希望使用 SPI 闪存存储一些自己的数据、并需要知道在烧录固件后可以使用 SPI 闪存的哪一部分。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    在 AWR1642器件上、多核映像(MetaImage)的大小是串行数据闪存中占用的总大小。

    在当前的 ES2.0 AWR1443器件上、为器件固件分配了初始256KB 存储器。 MSS 应用程序映像将驻留在 SDF 偏移量0x40000处。 因此,SDF 被占用的空间最大(256 KB + MSS 应用程序映像的大小)。 除此之外的地区是自由的。 您还可以参阅 AWR1243引导加载程序流程文档 http://www.ti.com/lit/an/swra561/swra561.pdf

    因此,在这两种情况下,客户信息都可能驻留在映像使用的最后一个扇区之后的 SDF 扇区中。

    此致、

    Naveen