This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:驱动程序和软件 GUI 问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1000EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604120/ldc1101evm-problem-with-the-driver-and-software-gui

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1000EVMLDC1101

您好!

我在3天之前购买了 LDC1101EVM 电感式传感器、我尝试安装驱动程序(MSP430示例 USB)、但 Windows 未检测到该驱动程序。 我尝试将要在软件文件夹和开发文件夹中搜索的窗口指向、但没有任何结果。 然后我下载了 LDC1000EVM 软件文件、随后窗口检测到该驱动程序、并安装了名为(EVM)的驱动程序。 之后、我运行了 LDC1101EVM 的软件 GUI、但它未检测到器件或任何端口。 然后我尝试运行 LDC1000EVM 软件 GUI、软件检测到器件、但显示固件高于所需的固件。 我附了一些照片来解释问题。

请帮助、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供任何帮助。

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    COM 端口一次只能由一个软件访问、因此请确保只有 LDC1101 GUI 正在运行。 此外,您还需要安装 NI VISA 运行时间

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您。

    问题已解决。 问题在于 NI VISA 运行时间 ,未安装。

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的问题与穆罕默德的问题相同。 我安装 NI VISA Run Time 14.0.1。 但当我保持 LDC1101GUI 运行时、我的计算机无法找到 LDC1101。 如用户指南所述、当我第一次将电路板连接到 PC 时、通信驱动程序(MSP430示例 USB)未安装。

    你有解决方案吗? 请帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    很抱歉、GUI 出现了所有问题。 我很快将在传感解决方案 GUI 中加入 LDC1101、这样可以缓解大部分问题。

    现在、您是否能够为 MSP430安装驱动程序(您可以在设备管理器的 COM 端口下验证它)? 第一次运行 GUI 时、需要以管理员身份运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    一开始、我无法安装 MSP430的驱动程序。 我下载 LDC1000EVM GUI 并像 Mohammed 一样进行安装。 然后、我的计算机在插入时成功找到该板。

    无论如何、该板现在可以正常工作。

    谢谢你。