This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:RADAR Studio 启动问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604733/awr1243boost-radar-studio-launch-issue

器件型号:AWR1243BOOST

你好

由于我想对 AWR1243BOOST 进行连续流测试、我在毫米波 DEV_pack 上拔插了 AWR1243BOOST 并安装了 MATLAB 2015b SP1 Win32运行时。

MATLAB 运行时的路径为 D:\MATLAB 运行时\v851\bin\Win32

发生了什么情况,出现了如下所示的 MATLAB 初始化问题。 是否应该配置其他内容?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、


    您在启动 Radar Studio 或在后处理过程中是否看到此错误?

    您能否确认您正在管理模式下使用 Radar Studio。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vaibhav
    是的、我在管理模式下运行 Radar Studio。
    这是在 Radar Studio 启动时发生的。
    谢谢你。
    蔡娟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能否检查 您安装了什么版本的'Microsoft .Net framework '? 您可以在"添加或删除程序"程序中找到的版本号。


    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Anil

    安装的.Net framework 版本是 Microsoft .Net framework 4.7

    此致
    蔡娟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、蔡娟、
    您需要安装 MATLAB 运行时引擎 R2015aSP1 (8.5.1),Windows 32位版本。
    您可以使用此 MATLAB 版本进行试用吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    我再次确认了我的 MATLAB 运行时版本是 R2015aSP1 (v851)。

    我在另一台 PC 上尝试过它、这很好。 无论如何、我现在可以使用雷达工作室。

    我认为 R2015aSP1运行时与另一个已安装的 MATLAB 版本之间可能存在冲突、我将在未来尝试解决此问题。

    感谢你的帮助。

    此致

    蔡娟