请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
大家好、
IWR1642的采集和报告时间以及相关的确定性如何? 请告知我是否可以在某个位置找到此信息。
此外、AWR1642和 IWR1642之间唯一的区别是否是支持的温度范围和已完成的资质认证测试?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采集/报告时间/certanty 取决于配置设置。
可通过线性调频脉冲配置获得采集时间:斜坡时间、空闲时间、线性调频脉冲间时间、线性调频脉冲数和帧数等
通过对 GPIO 引脚进行编程、发出开始和结束数据处理的信号、可以获得报告时间。 我们没有用于外出演示的数据、但如果您需要更多详细信息、我们可以帮助您设置 GPIO 引脚。
IRW1642没有 CAN-FD、而 ARW1642有。
此致、
Michelle