This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70A:LUT -是否可用?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70A, LMT70, ADS1113, LMT70EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600112/lmt70a-lut---is-it-usable-or-not

器件型号:LMT70A
主题中讨论的其他器件: LMT70ADS1113LMT70EVM

Wiat 是否意味着 LUT 仅供参考、不用于计算过程?

10.2.3在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacek:

    让我检查一下。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacek:

    感谢您的查询。 不确定您是否注意到这一点、LUT 位于应用部分。 您参考的注意事项表明、它们不能用于温度计算、这意味着它不是规格。 该表只是使用线性内插的示例。 如果要使用 LUT 进行温度计算、应在第8.6节中使用 LUT。

    希望这对您有所帮助! 如果您有任何问题、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我有一些问题。 我有带 LMT70A 和 USB 的评估板。 我还有自己的带 LMT70A 和微控制器的 PCB、我读取的温度低于评估板读取的温度 C.A. 2 oC。 我仅测量空气温度。 LMT70仅进行焊接、我的板上 LMT70周围没有任何硅或其他物质。 仅焊接。 我测量 C.A. 25 oC 并使用第13页中计算出的一阶传递函数。 我在 LMT70和微控制器之间使用 ADS1113。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    一阶传递函数公式将为您提供最不精确的方法。 这就是为什么您看到比 LMT70EVM 低2°C 的原因。 我使用了 LUT 表来确定输出温度、也可以使用二阶传递函数公式。

    希望这对您有所帮助! 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron