请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT70 主题中讨论的其他器件: TMP103
数据表提到、在"搅拌油"中可实现1.3秒的响应时间。 如何在我的设计中实现这一点? 现在、我将传感器放在 PCB 上、传感器顶部放置了一个加热元件。 我想感应加热元件随时间变化的温度。 如果添加机油对我的设置不实用、则 LMT70的热响应时间为73摄氏度。 是否有人推荐具有更快响应时间(2秒)和低于1度精度的温度传感器?
谢谢你。