This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:温度读数在0.5 C 至1.0 C 之间关闭

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70EVM, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604385/lmt70-temperature-readings-is-off-by-0-5-c-to-1-0-c

器件型号:LMT70

我们不确定我们的器   件为什么会读出0.5 C 至1.0 C 的温度值。我们将其与放置在相同条件下的其他精确校准器件进行比较。  

如果我们将其连接到板上的传感器或 LMT70EVM 的传感器部件、我们会得到相同的错误(我们已将其硬接线到传感器)。  

我们的温度范围为-30 C 至+70 C

我们将其连接到 Nordic nRF52832  

这是一项紧急请求、因为我们刚刚完成固件并尝试解决此问题。 我们已经购买了数千个此类传感器、并已准备好投入生产。 不知道我们现在为什么会遇到这个问题。  

我们在计算中可以做什么吗?  

如果更轻松、更快速、我可以联系客户支持。  

非常感谢。

阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的支持团队将在接下来的14-16小时内联系您、了解最新信息、因为专业技术团队位于美国东部地区。

    请与我们分享您用于确定 LMT70行为基准的其他"参考"温度系统说明。 您 使用的 ADC/增益的方框图和说明将非常有帮助。 还应共享您正在验证的计算方法和温度范围。

    P.S. 很抱歉进行了各种编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请与我们分享您用于确定 LMT70行为基准的其他"参考"温度系统说明。 您使用的 ADC/增益的方框图和说明将非常有帮助。 还应共享您正在验证的计算方法和温度范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    感谢您提请我注意本主题。 很抱歉 、您必须解决该问题。  我检查了 nRF52832的规格、12位 ADC 对于 LMT70应该足够了。 请向我提供以下信息吗?

    1.您是否使用第8.6节中的 LUT 表进行温度计算?

    2.您使用的参考温度设备是什么? 探头的精度是多少?

    如何使用基准温度测试 LMT70?

    4.您是否将 LMT70和参考温度放入了外壳中? 或实验室环境之外。

    5.您是否使用烤箱或油浴来测试 LMT70?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    感谢您的快速响应。 我能够确认我们今天上午使用的是什么。 答案如下:

    我们没有使用 LUT 表。 我们使用 的是三阶计算公式、该公式给出 了 LUT 计算中较低的0.1-0.2C 值。  

    2.我们使用的是精度相似的标准设备。 我们将测量环境温度。  

    3.将其置于环境中。  

    4、我们在这两方面都取得了相似的成果。  

    5.不  

    有趣的是、温度始终高于其他值。  

    我还注意到、在 LMT70EVM 上、传感器具有某种涂层、因此不确定这是否会导致精度或读取延迟等

    谢谢

    阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "精度相似的标准设备"?  请澄清准确性。  在-40C 至90C 范围内、您的基准精度是否为+/-0.27C?

    仅 μC LMT70和基准精度规格(不包括 Δ Σ ADC 的误差)、相对于基准、最坏情况下的误差可能高达+/-0.54C。  ADC 增益误差温度系数为0.02%/°C 在25°C 至70°C 的温度范围内、由于温度原因、您可以预期获得0.9%的增益误差。  不带温度漂移的典型增益误差在数据表中规定为3-4%。  您必须考虑所有这些因素。

    开尔文