This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603281/afe4404evm-afe4404

器件型号:AFE4404EVM

我一直在使用 TI AFE4404EVM 板从颈部收集数据。 LED1 (绿色)信号几乎始终良好。 但是、LED2 (红色)和 LED3 (IR)信号有噪声、并且不能提供良好的 SpO2值。 我请求您提供有关如何从 LED1和 LED2获取良好信号以进行精确 SpO2计算的信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejaswini、

    已为您的帖子分配了相应的工程师、但是您是否有从颈部获取的 PPG 信号? 您是否尝试使用手指进行测量、这是否为两个 LED 提供了良好的信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amy、

    我尝试从腕部测量。 手腕可提供良好的信号。 它具有显著的峰值。 但是、我正在处理的应用要求在颈部进行测量。 我想知道如何在该位置获得更好的 SpO2信号?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejaswini、

    您能否分享您从颈部获得的信号? 请共享原始数据及其 FFT 频谱。

    此致、
    Prabin