主题中讨论的其他器件: TIDEP-0090、 UNIFLASH、 IWR1443、 AWR1443、 IWR1443BOOST、 IWR1642
在使用演示代码对 IWR1642BOOST 进行编程并发送配置后、我无法在辅助数据端口上接收数据。
在多次循环通电后、数据会立即通过、之后再也没有数据。 串行端口设置正确并使用推荐的波特率。
请帮助。 它是几天前推出的新 EVM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用演示代码对 IWR1642BOOST 进行编程并发送配置后、我无法在辅助数据端口上接收数据。
在多次循环通电后、数据会立即通过、之后再也没有数据。 串行端口设置正确并使用推荐的波特率。
请帮助。 它是几天前推出的新 EVM
HIE Vaibhav
是的、我使用的是 Chrome、是的、我在控制台窗口中看到配置消息
我将 mmWave SDK 演示的 config msg 中的频率从默认的77-81Ghz 更改为76Ghz、现在我正在接收数据。 (不确定原因??)
然后、如果我下载流量演示的.bin 并运行 MATLAB GUI 应用、则电路板不会向该应用发送数据。 我假设流量演示的.bin 即开即用。 我将尝试构建自己的、看看它是否起作用
您好、Leslie、
不用担心。
tidep-0090提供的交通监控演示 不使用开箱即用的.bin 文件。
如本 TI 参考设计入门指南(位于 tmdemo\mmwave_demo_dev\radarDemo\chains\RadarReceiverEDMA_mmwSDK\MMW_TMDemo\BuildInstructions 中)所述、有两种方法可以运行此演示:
方法1. 使用 CCS 调试模式(CCS Debug .bin 文件)
注: 下面列出的说明只是摘要。 有关更多详细信息、请参阅上述《入门指南》。
您将需要使用 UniFlash 从毫米波 SDK (位于 C:\ti\mmwave_sdk_中)刷写 xwr16xx_ccsdebug.bin \packages/ti\utils\ccsdebug)。
打开 CCS 并为16xx EVM 创建目标配置文件。 使用 CCS 连接到 EVM 的 C674x 和 Cortex R4。 然后、将 MMW_TMDemo 文件夹中提供的可执行文件;xwr16xx_MMW_DEMOD_DS.xe674加载到 C674x 中、将 xwr16xx_MMW_DEMOS.xer4f 加载到 Cortex R4中。
单击 C674x 和 Cortex R4的"Run"以运行演示。
CCS 上的控制台输出应显示类似如下内容:
[C674x_0] 调试:已成功打开记录 UART 实例@0080fca8
调试:DSS 邮箱句柄@00806a68
调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功
调试:MMWDSS DemommWave Control 初始化成功
[CortexR4_0]
调试:启动毫米波演示
(小部分
调试:MMWDemoMSS 启动了初始化任务
调试:MMWMSS DemommWave Control 初始化成功
调试:CLI 可用
[C674x_0] 调试:MMWDemoDSS ADCBUF 实例(0)@0080fc90已成功打开
调试:MMWDemoDSS 数据路径初始化成功
调试:MMWDemoDSS initTask 退出
CCS 控制台输出匹配后、您将能够通过 GUI 文件夹中包含的 MATLAB GUI 可执行文件运行演示。
方法2. 刷写包含的二进制文件
您将需要使用 UniFlash 来刷写 从 TI 设计下载的文件中包含的 iwr16xx_mmw_demo.bin。 它位于 tmdemo\mmwave_demo_dev\radarDemo\chains\RadarReceiverEDMA_mmwSDK\MMW_TMDemo 中。
刷写后、您将能够通过 GUI 文件夹中包含的 MATLAB GUI 可执行文件运行演示。
您好、Leslie、
我看到了.bin 文件在方法2中无法正常运行的含义。 需要从包含的工程重新编译 bin 文件。
[引用用户="Leslie Guyo]HIE Kenneth
我是否可以 在毫米波培训材料中使用交通演示来对 IWR1642boost 进行修改?
[/报价]
您说的"不修改"是什么意思? 毫米波培训中包含的交通监控演示使用毫米波 SDK 中包含的开箱即用演示.bin 文件(也称为 MMW 演示)、仅适用于 AWR1443或 IWR1443器件。
谢谢、
Kenneth