This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:直流偏置电压

Guru**** 2603855 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604436/ddc118-dc-bias-voltage

器件型号:DDC118

您好!

在 DDC118数据表的参数表中、它提到直流偏置电压典型值为+/-0.05mV。

直流偏置电压的定义是"由 DDC118在其输入端产生的施加到传感器的电压"、这是积分器的输入。

我的客户想知道、何时会出现负偏置电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai Loo、

    我将对此进行研究、一旦我获得这些信息、就会给出准确的答案。

    谢谢、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sai Loo、

    由 VT 不匹配/电荷注入引起的放大器输入偏移将具有随机分量。 在没有任何系统偏移的情况下、在输入端具有正负偏移也同样可能。
    这是由于内部开关电容器设置了该输入值。 因此、即使只有正电源轨、也可以看到该负值。 它不依赖于可控制的外部条件、只是器件运行能够在输入端产生该电压。

    希望这澄清了您的问题。

    此致、
    Simon