This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:线性调频脉冲剖面配置

Guru**** 2608935 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604565/awr1243-chirp-profile-configuration

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

您好!

我的要求如下所述、我计算了以下配置。

系统参数为:  距离分辨率:40cm。  最大距离:10m。 最大速度:500kmph。 速度分辨率:1kmph

我计算的线性调频脉冲参数:

每个线性调频脉冲的样本数= 64

采样率:37.5MSPS

总线性调频脉冲时间=空闲时间+ ADC 启动时间+斜坡时间+斜坡超时= 2+3.14+1.71+0 = 6.85us (我知道我在滤波器中只能获得90%的稳定时间)

斜率= 92.78MHz/us

BW = 450MHz

我想知道 AWR1243器件是否可以接受此配置。 这些值的微小变化可以很好地适应1 LSB 分辨率的参数。  除此之外、我不想更改大部分配置文件/线性调频脉冲配置。

我之所以提出这一问题、是因为毫米波传感估算器为一些参数提供了负值。 我也没有 TSW1400板来初始化 RADAR Studio 工具以交叉检查计算。

请注意、如果没有 TSW1400、是否有任何方法可以使用 RADAR Studio 工具来检查配置、因为我知道我可以使用它来配置不带 TSW1400的电路板。

谢谢。

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    系统估算器工具通常可以很好地指示器件在配置方面支持的功能。 它在进行保守的计算时做出了某些假设、并使计算更容易、但可能存在一些临界情况、使工具超出范围并产生错误。

    如果您已经根据传感要求计算了线性调频脉冲参数值、 请查看雷达接口 API 指南、了解器件的线性调频脉冲、配置文件和帧配置是否支持这些值。

    《雷达接口指南》可在

    传感的具体要求。  与高距离分辨率搭配使用时、500kmph 的速度值可能会超过器件的最高中间频率15Mhz、并进一步增大。

    通过查看您提到的各种参数、ADC 启动时间似乎小于斜升时间、这会使线性调频脉冲无效。

    总线性调频脉冲时间=空闲时间+ ADC 启动时间+斜坡时间+斜坡超时时间= 2+3.14+1.71+0 = 6.85us

    请查看 TI 雷达器件中线性调频脉冲参数编程中的图7 、了解有关线性调频脉冲的这些术语。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    感谢您提供相关信息。 三件事:

    一:从何处获取雷达接口 API 指南。 我认为您的帖子中缺少该链接。

    第二:我错误地将 ADC 采样时间称为斜坡时间。 更正后的陈述如下:

    总线性调频脉冲时间=空闲时间+ ADC 启动时间+ ADC 有效采样时间+斜坡超时= 2+3.14+1.71+0 = 6.85us

    很抱歉这个愚蠢的错误。 我想 ADC 有效采样时间不需要大于 ADC 启动时间?? 我的斜坡超时可以为零??

    第三:当 AWR1243支持37.5MHz 时(我的目标是哪一个)、中间频率为15MHz 是否会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    在 Radar Studio 工具中、有一个名为"Ramp 时序计算器"的选项卡、该选项卡将为诸如空闲时间、ADC 启动时间、斜坡结束时间等的时序参数提供指导
    对于90%趋稳、建议您使用 r 配置的设置
    空闲时间= 2 μ s,ADC 启动时间= 3.22uec,斜坡结束时间= 5.07 μ s (这意味着您必须在结束时提供一点额外的斜坡时间)。

    我还注意到您正在寻找40cm 的距离分辨率。 在线性调频脉冲剖面中、您提供的"有效"扫描带宽仅为158Mhz、因为采集 ADC 样本的时间。 因此、您的距离分辨率将为~95cm。

    您可以将37.5Mhz 采样率用于实数模式、这可以支持15Mhz 的 IF 频率、这不是问题。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    此外、感谢您指出本场景中所见的感应估算器问题、我们将着手解决该问题。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您提供信息。

    我假设用于距离分辨率的带宽包括从 ADC 开始时间的斜坡和斜坡超时时间。 根据您的解释、似乎我必须仅在 ADC 有效采样时间内包含带宽。 是这样吗?

    让我们假设我的距离分辨率不是很严格。 并仅关注速度。 如果是这种情况、如果我可以使用1m 分辨率、是否可以使用 AWR1443器件将最大速度设置为500kmph、将速度分辨率设置为1kmph?

    感谢您的帮助、
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana Raj、
    没错、距离分辨率所考虑的带宽仅是 ADC 采样周期内的 BW。

    您是否考虑使用 AWR1243器件或 AWR1443器件? 在 AWR1243器件中、您可以进行上述37.5Mhz 采样、使用我更新的上述设置、您可以实现495km/hr 最大速度。 对于1km/h 的速度分辨率、您需要确保活动帧长度大于7ms (通过在帧中具有超过991个线性调频脉冲)。
    您可以使用 AWR1243进行这些设置,但不能使用 AWR1443进行这些设置。

    此致、
    Vivek