This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:功耗估算工具和功耗问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603313/awr1642-power-estimation-tool-and-power-question

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: IWR1642

您好!

我找不到 AWR1642的功耗估算电子表格、但 IWR1642有一个、它也可以用于 AWR1642吗?

我的客户测量到、在以下配置下、其电路板功耗可高达7w、AWR1642表面温度在运行一段时间后会非常高、他们使用 LP87524 进行电源控制。 它们的电路板功耗是否正常?

1Tx、4Rx

帧周期=50ms

线性调频脉冲周期=30us

线性调频脉冲数= 512

ADC 采样值=64

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    是的、您可以使用 IWR1642功耗估算表作为参考。
    是7W 数字平均功率还是它们看到的峰值功率?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    根据以下配置更新一些功率测量结果、电路板平均功耗约为3.43w、AWR1642芯片表面太热而无法触摸。 在 EVM 上进行相同的配置测试时、AWR1642表面也太热而无法触摸。 我的客户对芯片过热问题有很大的顾虑、您是否可以帮助检查表面过热的原因以及如何解决?

    2TX 使能、但只有一个用于信号传输、4Rx

    帧周期=50ms

    线性调频脉冲周期= 27us (空闲时间= 5us、ADC 有效启动时间= 2us、斜坡结束时间= 22us)

    线性调频脉冲数= 512

    ADC 采样值=64
    ADC 采样率= 10Msps

    关于 ADC 采样率、对于复杂格式、有效值应该小于6.25Msps、当它被配置为6Msps 时、它也很热并且功耗不会降低。
    BR、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    该器件可处理125摄氏度的结温、因此直至该点、它不会成为问题。
    如果您想进一步降低温度,可以使用一些外部散热器或进一步降低占空比。

    此致、
    Vivek