This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604712/awr1642boost-power-supply

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我们正在考虑将 Acopian A5MT510线性电源用于 AWR1642评估板。  您是否看到过开关电源对射频性能的任何影响?  Acopian 似乎是一个上限。  您能否评论下限、例如、如果有什么需要避免的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    您可以使用开关电源为 AWR1642 EVM 供电。 由于我们有板载稳压器、因此在最终电源到达 AWR1642器件之前、会在很大程度上对输入5V 电源纹波进行滤波。
    我们建议使用短电源线来减少传输期间的 IR 压降。 在最大电流消耗点、输入电压不应降至4.5V 以下。

    此致、
    Vivek