This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:AWR1443BOOST 电路板电源线(5V)噪声?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604228/awr1443-awr1443boost-board-power-line-5v-noise

器件型号:AWR1443

我在 PMIC (LP87524)上看到了主电源线压降(0.2V)和噪声?

您能解释一下这种噪声和解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    电力线输入的压降将取决于输入电源电缆的长度,因为这将决定 IR 压降。 但0.2V 输入电压下降不应导致输出电压调节问题、因为 LP87524可以处理宽输入电压。 您是否担心由于这种电压骤降而导致性能下降、或者出于其他原因?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但 我的问题似乎是错误的。

    您可以看到 Vin (5V)功率转换、如下图所示。

    我认为、当雷达的线性调频脉冲发射时会发生压降。

    此时、可以在电感器(PMIC)上听到蜜蜂的噪音(声音)。

    我担心雷达性能的不良影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、
    正确的做法是、这种下降主要是由于线性调频脉冲期间消耗的电流。 这是 IR 压降(电缆的电流*串联电阻)。 使用较短的电缆应该可以减少这种浸度。 但您看到的400mV 压降不应成为雷达性能的主要考虑因素。
    关于您听到的噪音、是否可能是由于电源插头未正确接触电源插孔而导致电源插孔中发生火花? 您可以尝试其他电源吗?

    此致、
    Vivek