This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AR1642-Q1的 RX 功率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604447/rx-power-of-ar1642-q1

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好、团队、

在数据表中、TX 功率是  AR1642-Q1芯片的12dBm、RX 功率如何?

设计一个距离雷达、您能不能对天线的 TX 和 RX 增益有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neko 您好、
    AWR1642数据表、表5.7包含了 RX 增益数。 它是用户可编程的(步长为1dB)、最大设置为48dB、可编程范围为24dB。
    要估算应用所需的天线增益 ,请参阅在线提供的感应估算器工具(dev.ti.com/.../)。

    此致、
    Vivek